10. November 2021
Even in the early stages of the engineering process, there are hidden costs in electrical installations. They can be eliminated by choosing system-oriented concepts that utilize decentralized automation technology. There are various scenarios that help determine which methods, or concepts, best suit the individual needs of mechanical engineers while achieving greater standardization and higher efficiency within the electrical installation. These scenarios may also reduce installation costs by up to 30%.
Der Markt für Robotik und andere automatische Handhabungssysteme wächst rasant – genau wie die elektrische Automatisierung. Die zentrale Frage: Wie lassen sich diese Systeme…
Die hybriden MVK Fusion-Feldbusmodule von Murrelektronik vereinen drei elementare Funktionen der Installationstechnik: digitale Standard-Sensorik und -Aktorik, digitale…
Murrelektronik ist eines der führenden Unternehmen in der Automatisierungs-technik und deckt ein breites Spektrum ab. Das Sortiment umfasst aktuell rund 50 000 Hauptprodukte, die…