Murrelektronik

Produkt-Neuigkeit

24. Nov 2017

Emparro HD: Perfekt auf anspruchsvolle Umgebungsbedingungen abgestimmt

Der Mitarbeiter aus der Instandhaltung klettert bei Wind und Wetter nicht besonders gerne auf einen schwankenden Kran, um ein defektes Netzgerät auszutauschen. Mit dem neuen Schaltnetzteil Emparro HD von Murrelektronik können solche Einsätze vermieden werden, denn es ist perfekt auf den Einsatz unter besonders anspruchsvollen Umgebungsbedingungen abgestimmt. Emparro HD ist ein Garant für zuverlässige Stromversorgungen mit einer langen Lebensdauer.

Das bevorzugte Einsatzgebiet für Emparro HD sind Bereiche, in denen Netzgeräte zwar in einem Schaltschrank untergebracht werden können, aber dennoch mannigfaltigen äußeren Einwirkungen ausgesetzt sind; zum Beispiel auf Spreadern (Hebezeuge zum Umschlagen von Containern), Baukränen oder Anlagen der betrieblichen Fördertechnik (Intralogistik). Die Netzgeräte befinden sich hier oft auf beweglichen Teilen, sie werden hohen Induktionsspannungen oder Witterungseinflüssen wie extremen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt.

Emparro HD liefert unter diesen Einflüssen zuverlässig Strom:

  • Das Schaltnetzteil widersteht Schwing- und Schockeinflüssen, da es kompakt gebaut und vollvergossen ist. Es wird nicht an der Hutschiene angebracht, sondern vibrationsfest mit Schrauben im Schaltschrank befestigt.
  • Emparro HD toleriert Überspannungen, denn die Komponenten sind robust gewählt. Es hält Induktionsspannungsspitzen oder Blitzeinschläge in der näheren Umgebung stand. Im ungünstigsten Fall löst die interne Gerätesicherung aus. Diese ist außen am Gehäuse angebracht und kann mit einem Handgriff ausgetauscht werden. So muss das Gerät nicht geöffnet oder gar zur Reparatur eingeschickt werden.
  • Großdimensionierte Leash-Terminal-Klemmen ermöglichen eine schnelle Verriegelung, selbst mit robusten Arbeitshandschuhen, und das ganz ohne Werkzeug.
  • Emparro HD funktioniert auch bei extremen Temperaturen von -40 bis +80 °C, denn der Wirkungsgrad des Gerätes ist hoch. Es gibt aufgrund seines konstanten Leistungsvermögens auch bei hohen nur sehr wenig Wärme ab.
  • Das Schaltnetzteil weist einen hohen MTBF-Wert von 1.000.000 Stunden auf –ein Indikator für die Langlebigkeit des Gerätes, die Stillstandzeiten zu vermeiden hilft. Mit einem Alarmkontakt und einer LED-Statusanzeige am Gerät bietet das Schaltnetzteil Diagnosefunktionen.

Emparro HD wird bereits erfolgreich in Kundenapplikationen von Murrelektronik eingesetzt, hat den Praxistest also bestanden. Es wird mit einer Spannung von 24 V betrieben und liefert einen Nennstrom von 10 A.

Downloads